Scénarios de commande de synchronisation des moteurs - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

La commande Moteur de synchronisation vous permet de synchroniser les derniers attributs et les informations disponibles sur un moteur réseau avec l'archive en ligne disponible sur le directeur de site. La commande Moteur de synchronisation ne revient pas au même qu’une commande Archiver ou qu’un téléversement effectué sur SCT. Vous pouvez uniquement effectuer une commande Moteur de synchronisation sur un objet Moteur dans l’IU Metasys. La commande propage les changements d’attributs des objets sur le système actif. Un téléversement sur SCT propage les attributs des objets (et d’autres données) dans la base de données d’archives et vous pouvez afficher la progression d’un téléchargement dans l’ActionQ dans SCT. orsque que vous émettez une commande Moteur de synchronisation, celle-ci est exécutée en arrière-plan et n’est pas surveillée. Un indicateur s’affiche cependant sur l’objet Site dans le SMP et l’IU Metasys, lorsqu’une synchronisation des moteurs exécutée par une commande Moteur de synchronisation est en cours.

Pour émettre une commande Sync Engine, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Dans l’IU Metasys, sélectionnez l’objet Moteur dans l’arborescence Réseau du bâtiment.
  2. Appuyez ou cliquez sur l’état ou la valeur dans le widget Detail. La boîte de dialogue Command s’affiche.
  3. Dans le menu déroulant Command, sélectionnez Sync Engine.
  4. Appuyez ou cliquez sur Save.
Les scénarios suivants peuvent requérir une commande Sync Engine :
  • les données sont modifiées directement depuis un moteur réseau et non pas depuis le directeur de site ;
  • une extension est créée sur le site actif dans SMP ;
  • une découverte de points est exécutée sur un site actif dans SMP.