Arrêt des services de Metasys Server - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour exécuter le fichier batch d’arrêt depuis les utilitaires système, procédez comme suit :

Procédure

  1. Naviguez jusqu’à C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\Diagnostics\Utilities.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur stop.bat et sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur. Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur. Une fenêtre d’invite de commande apparaît et affiche l’état de l’arrêt des services. Lorsque les services s’arrêtent, la fenêtre de commande se ferme.