Introduction aux utilitaires des services de Metasys - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Il est possible que vous deviez démarrer ou arrêter un service sur Metasys Server pour certaines opérations. Ces opérations incluent, sans s’y limiter, les fonctions de maintenance, de restauration et de modification du nom dans Metasys Database Manager. Les scénarios d’erreur peuvent également requérir le démarrage, l’arrêt ou le redémarrage d’un service dans Metasys Server. À partir de Metasys version 10.0, des fichiers de lots sont disponibles pour arrêter, démarrer et redémarrer les services Metasys Server sans nécessiter la réinitialisation de l’ordinateur hôte. Lorsque vous utilisez ces fichiers de lots pour arrêter les services Metasys Server, aucune donnée n’est perdue car les données sont envoyées aux files d’attente appropriées (de confirmation et/ou de listes).