Annexe : installation d'un logiciel antivirus - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Pour installer un logiciel antivirus sur des ordinateurs qui exécutent le logiciel Metasys, effectuez les étapes de cette annexe. Utilisez l’un des logiciels antivirus suivants :

  • Symantec® Endpoint Protection Corporate Edition version 12.x ou ultérieure ;
  • McAfee® VirusScan® Enterprise version 8.8 avec le correctif 9 ou une version ultérieure.
  • Windows® Defender® incorporé à Windows® 10, Windows® Server® 2016 et Windows® Server® 2019.