Vue d’ensemble de la modification du nom de l’ et du nom de l’ordinateur - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette section contient une vue d'ensemble des étapes à suivre pour changer le nom de l’ et le nom de l’ordinateur. Vous devez exécuter toutes les étapes référencées dans cette section dans l’ordre exact indiqué.

Remarque : À partir de la version 8.0, l’Assistant Renommer de Metasys est inclus quand Metasys Database Manager est installé. Cet outil vous accompagne dans les étapes de renommage détaillées dans cette annexe dans un format de type assistant.

Procédure

  1. Démarrez l’Assistant Renommer de Metasys. Voir Démarrage du Metasys Rename Assistant.
  2. Connectez-vous au serveur SQL local. Voir Connexion au SQL Server local.
  3. Préparez l’ordinateur. Voir Préparation de l’ordinateur.
  4. Préparez l’archive. Voir Préparation de la base de données d'archive.
  5. Désinstallez ODS et le logiciel SCT. Voir Désinstallation du logiciel Metasys.
  6. Renommez l’ordinateur. Voir Renommage de l’ordinateur.
  7. Réinstallez le logiciel OAS et renommez le directeur de site. Voir Réinstallation du logiciel Metasys.
  8. Téléchargez la base de données d'archive OAS. Voir Téléchargement de la base de données d'archive de Metasys.
  9. Appliquez les paramètres OAS. Voir Application des paramètres d’OAS.
  10. Appliquez les paramètres de Launcher. Voir Mise à jour des raccourcis et des profils de Launcher.
  11. Téléversez la base de données d'archive. Voir Téléversement de la base de données d'archives de Metasys.