Téléchargement de la base de données d'archive de Metasys - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)
  1. Cliquez sur Launch SCT.
  2. Dans Metasys Launcher, cliquez sur l’onglet SCT, sélectionnez le serveur, puis cliquez sur Launch.
  3. Sélectionnez l’archive vers laquelle vous avez effectué un téléversement dans Préparation de la base de données d'archive.
  4. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next.
  5. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next, puis dans le SCT, cliquez sur le Metasys server dans l'arborescence de navigation.
    Remarque : Il est normal qu’à ce stade le nom du site soit identique au nom de l’OAS original. N’essayez pas de changer le nom du site à ce stade.
  6. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next, puis dans le SCT, depuis le menu Tools, cliquez sur Manage Archive.
  7. Dans l'assistant Manage Archive, cliquez sur Next.
  8. Sur la page Action, cliquez sur Download to Device, sélectionnez la case à cocher Include Security, puis cliquez sur Next.
  9. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next, puis dans le SCT, procédez comme suit :
    1. Sur la page Select Devices, sélectionnez les dispositifs à télécharger, puis cliquez sur Next.
    2. Sur la page Schedule, si vous devez programmer le téléchargement à une heure ultérieure, sélectionnez l’heure de téléchargement appropriée, puis cliquez sur Next.
    3. Sur la page Device Change, désélectionnez les cases Use this option to rename a device through the download process et Use this option to change a device address during the download, puis cliquez sur Next.
  10. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next, puis dans le SCT, procédez comme suit :
    1. Sur la page Site Login, cliquez sur Test Login.
    2. Cliquez sur Next.
    3. Cliquez sur Next.
    4. Cliquez sur Terminer.
    5. Fermez le SCT.