Renommage de l’ordinateur - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)
  1. Pour accéder à l’Assistant Renommer de Metasys, voir Démarrage du Metasys Rename Assistant
  2. Cliquez sur Windows Rename dans le Metasys Rename Assistant. .
  3. Dans la fenêtre System Properties, cliquez sur Next.
  4. Cliquez sur l’onglet Computer Name.
  5. Cliquez sur Change.
  6. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next. Dans la fenêtre Computer Name/Domain Changes , dans le champ Computer name, saisissez le nouveau nom de l’OAS . Ce nom s’affiche en rouge dans le Metasys Rename Assistant.
    Remarque :
    • Si cet ordinateur est membre du domaine, spécifiez le nom dans le champ Domain. Si le nom de l’ordinateur comprend un suffixe DNS, saisissez ce suffixe.
    • Si vous joignez l’ordinateur à un domaine, le suffixe DNS s’affiche automatiquement. Si vous joignez l’ordinateur à un groupe de travail, le suffixe DNS est facultatif.
  7. Cliquez sur Next dans le Metasys Rename Assistant. Cliquez sur OK.
  8. Cliquez sur Next dans le Metasys Rename Assistant. Cliquez sur OK dans la fenêtre Computer Name/Domain Changes.
    Remarque : Vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer ces changements.
  9. Cliquez sur Next dans le Metasys Rename Assistant. Fermez toutes les fenêtres autres que le Metasys Rename Assistant.
  10. Cliquez sur Next dans le Metasys Rename Assistant. Cliquez sur OK lorsque vous êtes invité à redémarrer l’ordinateur.