Réinstallation du logiciel Metasys - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)
  1. Cliquez sur MDM Rename.
    1. Dans le Metasys Database Manager, cliquez sur l’onglet Rename.
    2. Dans le champ Old, saisissez l’ancien nom du directeur de site. Il figure en caractères rouges dans les instructions contextuelles de l’outil Metasys Rename.
    3. Dans le champ New, saisissez l’ancien nom du directeur de site, qui figure en caractères rouges dans les instructions contextuelles de l’outil Metasys Rename.
      Remarque : Veillez à utiliser le format de nom approprié. Saisissez la valeur Old en utilisant le format DirecteurSite:DirecteurSite ou DirecteurSite:Dispositif. Saisissez la valeur New en utilisant le format NouveauDirecteurSite:NouveauDirecteurSite ou DirecteurSite:Dispositif.
    4. Cliquez sur Rename Now.
    5. Fermez le Metasys Database Manager.
  2. Cliquez sur Browse sous Install Metasys SCT. Naviguez vers le fichier d’installation de SCT, puis cliquez sur Open.
  3. Cliquez sur Install.
    1. Dans la fenêtre d’installation du SCT, cliquez sur Install.
    2. Sélectionnez le serveur dans la liste Server Name, puis cliquez sur Install.
    3. Cliquez sur Finish.
  4. Cliquez sur Browse sous Install Metasys OAS , naviguez jusqu’au fichier d’installation de Metasys, puis cliquez sur Ouvrir.
  5. Cliquez sur Install.
    1. Dans le programme d’installation de Metasys Server, cliquez sur Install.
    2. Sélectionnez le serveur dans la liste Server Name, puis cliquez sur Install.
    3. Cliquez sur Restart Now.