Préparation de la base de données d'archive - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)
  1. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Launch SCT.
  2. Dans Launcher, connectez-vous au SCT.
    Remarque : Pour créer une nouvelle archive, passez à l’Étape 3. Pour utiliser une archive qui existe déjà, ouvrez l’archive, puis passez à l’Étape 13.
  3. Dans l’Open Archive Wizard, cliquez sur Cancel.
  4. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next, puis, dans le SCT, dans le menu Item, cliquez sur New Archive.
  5. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next, puis dans l'assistant New Archive, saisissez un nom unique pour la nouvelle archive, sélectionnez Empty Archive, puis cliquez sur Create.
  6. Si vous êtes invité à fermer l’archive courante, cliquez ensuite sur Yes.
  7. Cliquez sur Next dans le Metasys Rename Assistant, puis procédez comme suit dans le SCT :
    1. Dans la boîte de dialogue Create Site, cliquez sur Yes.
    2. Dans l’Insert Site Wizard, sur la page Destination, sélectionnez l’élément parent pour le nouvel objet Site, puis cliquez sur Next.
    3. Sur la page Identifier, saisissez un nom unique pour le serveur, puis cliquez sur Next.
    4. Dans la page Configurer, cliquez sur Suivant.
      Remarque : L’ordre des fuseaux horaires dans le logiciel Metasys n’est pas le même que dans le système d’exploitation Windows.
  8. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next. Dans le Insert Site Wizard, sur la page Summary, cliquez sur Finish.
  9. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next.
  10. Dans la boîte de dialogue Create Device, sélectionnez Metasys Server dans la liste, puis cliquez sur OK.
  11. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next. Dans le Insert Metasys Server Wizard, complétez les étapes suivantes :
    1. Sur la page Object Type, sélectionnez le type d’objet que vous souhaitez créer, puis cliquez sur Next.
    2. Sur la page Destination, sélectionnez l’élément parent pour le nouvel élément.
    3. Cliquez sur Next.
      Remarque : Si vous sélectionnez un parent non valide, un message d’erreur s’affiche.
    4. Sur la page Identifier, saisissez le nom original de l’OAS qui figure en caractères rouges dans le Metasys Rename Assistant. Cliquez sur Next.
  12. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next, puis complétez les étapes suivantes dans le SCT :
    1. Dans le Insert Metasys Server Wizard, sur la page Configure, cliquez sur Next.
    2. Dans la fenêtre Summary, cliquez sur Terminer.
  13. Sélectionnez le Metasys server dans l'arborescence de navigation.
  14. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next. Dans le SCT, cliquez sur Tools > Manage Archive.
  15. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next. Dans le Manage Archive Wizard, sur la page Action, sélectionnez Upload from Device, puis cliquez sur Next.
  16. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next. Dans l'assistant Manage Archive, complétez les étapes suivantes :
    1. Sur la page Select Devices, sélectionnez les dispositifs que vous voulez téléverser, puis cliquez sur Next.
    2. Sur la page Schedule, cliquez sur Next.
  17. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next. Dans l'assistant Manage Archive, complétez les étapes suivantes :
    1. Sur la page Site Login, saisissez le texte en rouge dans le Metasys Rename Assistant, à savoir le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au SCT.
    2. Cliquez sur Test Login.
  18. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next. Dans l'assistant Manage Archive, complétez les étapes suivantes :
    1. Sur la page Repeat Upload, cliquez sur Next.
    2. Dans la fenêtre Summary, cliquez sur Terminer. Pour surveiller la progression du téléversement, ouvrez l’écran ActionQ dans le SCT.
  19. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next. Dans le SCT, une fois le téléversement terminé, cliquez avec le bouton droit sur Metasys server dans l'arborescence de navigation, puis cliquez sur Rename.
  20. Cliquez sur Next dans le Rename Assistant, puis dans le champ du nouveau nom, saisissez le nom OAS écrit en texte rouge dans le Metasys Rename Assistant.
  21. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next. Dans le SCT, cliquez sur OK.
  22. Si vous avez des vues utilisateur existantes, ouvrez chacune de ces vues en mode Edit dans le SCT, utilisez la fonction Find/Replace pour changer le nom, puis enregistrez la vue utilisateur. La partie directeur de site de la référence est mise à jour de façon à refléter le nouveau nom du directeur de site.
    Important : Ne téléchargez pas et n’effectuez pas d’autres changements de nom dans le SCT.
  23. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next, puis dans le SCT, double-cliquez sur Metasys site dans l'arborescence de navigation.
  24. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next, puis dans le SCT, cliquez sur Edit dans le volet d’affichage.
  25. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next, puis dans le SCT, procédez comme suit :
    1. Dans les attributs Name and Default OAS Repository, saisissez le nom que vous avez saisi au préalable dans le champ Rename. Ce nom s’affiche en rouge dans le Metasys Rename Assistant.
    2. Cliquez sur Enregistrer.
  26. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next, puis dans le SCT, cliquez sur Tools > Database > Create Backup.
  27. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Next, puis quittez le SCT.
  28. Dans le Metasys Rename Assistant, cliquez sur Continue.