Préparation de l’ordinateur - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)
  1. Cliquez sur Backup pour ouvrir Metasys Database Manager pour sauvegarder vos bases de données.
    1. Sélectionnez l’onglet Backup.
    2. Notez le chemin du fichier de sauvegarde.
    3. Sous Database Selection, sélectionnez les bases de données à sauvegarder.
    4. Cliquez sur Back Up Now.
    5. Une fois la sauvegarde terminée, fermez la fenêtre Metasys Database Manager.
  2. Sélectionnez la case à cocher Metasys Database backup has been performed.
  3. Désinstallez Ready Access Portal. Si la case à cocher Metasys Ready Access Portal Not Installed est sélectionnée, passez à l’étape suivante.
  4. Vérifiez le fuseau horaire et l’heure, puis sélectionnez la case à cocher Time Zone and Time are correct.
    Remarque : Si le fuseau horaire ou l’heure ne sont pas exacts, cliquez sur le bouton d’actualisation.
  5. Dans le champ du nom, saisissez le nouveau nom que vous voulez donner à l’OAS et cliquez sur Validate Name.
    Remarque :
    • Le champ Name est sensible à la casse.
    • Le nouveau nom ne peut pas être identique à celui d’origine.
  6. Cliquez sur Continue.