Mise à jour des raccourcis et des profils de Launcher - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)
Suivez ces étapes pour mettre à jour tous les raccourcis et profils de Launcher qui font référence à un serveur Metasys renommé ou à un serveur dont l'adresse IP a été modifiée.
  1. Supprimez tous les raccourcis SMP ou SCT sur votre bureau qui font référence au serveur Metasys :
    1. Cliquez sur le raccourci avec le bouton droit de la souris.
    2. Cliquez sur Effacer.
  2. Mettez à jour tous les profils SMP et SCT dans Launcher qui font référence au serveur Metasys :
    1. Exécutez l'application Launcher.
    2. Dans la fenêtre Launcher, cliquez sur l'onglet SMP et sélectionnez l'entrée du profil qui fait référence au serveur Metasys.
    3. Si le profil nécessite une mise à jour de l'adresse IP ou du nom d'hôte, supprimez l'entrée, puis ajoutez-la à nouveau en utilisant le nom d'hôte ou l'adresse IP actuels du serveur.
    4. Si le profil ne nécessite qu'une mise à jour de la description, sélectionnez l'entrée du profil, cliquez sur Modifier, puis indiquez une valeur dans New Description.
    5. Cliquez sur l'onglet SCT et répétez ces étapes pour tous les profils SCT concernés dans l'onglet SCT.
  3. Recréez les raccourcis SMP et SCT sur le bureau :
    1. Cliquez sur l'entrée du profil SMP ou SCT avec le bouton droit de la souris dans Launcher.
    2. Cliquez sur Créer un raccourci.