Application des paramètres d’OAS - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)
  1. Cliquez sur Lancer OAS .
  2. Cliquez sur Suivant et fermez toutes les vues utilisateur.
  3. Dans l’Assistant Renommer de Metasys, cliquez sur Suivant, puis dans le Portail de gestion du site (SMP) OAS , dans le menu Afficher, cliquez sur Extended Labels.
  4. Dans l’Assistant Renommer de Metasys, cliquez sur Suivant, puis dans le SMP, double-cliquez sur le site Metasys dans l'arborescence de navigation.
  5. Dans l’Assistant Renommer de Metasys, cliquez sur Suivant, puis dans le SMP, cliquez sur Modifier dans le volet Afficheur.
  6. Dans l’Assistant Renommer de Metasys, cliquez sur Suivant, puis dans l'onglet Vue Site du portail SMP, dans les attributs Nom et Dépositaire OAS par défaut , saisissez le nouveau nom du serveur.
    Remarque : Le nom est sensible à la casse.
  7. Dans l’Assistant Renommer de Metasys, cliquez sur Suivant.
  8. Dans le SMP, dans l’attribut Fuseau horaire, définissez le fuseau horaire sur la zone qui s'affiche dans l’Assistant Renommer de Metasys.
  9. Dans l’Assistant Renommer de Metasys, cliquez sur Suivant, puis dans le SMP, cliquez sur Enregistrer.
  10. Dans l’Assistant Renommer de Metasys, cliquez sur Suivant, puis dans le SMP, dans le menu Action, cliquez sur Actualiser tous les onglets.
  11. Dans l’Assistant Renommer de Metasys, cliquez sur Suivant et quittez le SMP.
  12. Dans la fenêtre Restart Computer Now, cliquez sur Next, puis cliquez sur OK.