Annexe : Modification du nom d’un OAS et du nom de l'ordinateur - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Suivez les étapes de cette section pour changer le nom d’un OAS. Le nom de l’ et le nom de l'ordinateur doivent correspondre pour un fonctionnement correct.

Important : Après que vous avez suivi ces procédures pour un directeur de site, les références entièrement compatibles portent le nouveau nom de l’ et ne correspondent pas aux références entièrement compatibles figurant dans les données d’historique. Pour les outils qui accèdent aux données d'historique, comme le Metasys Export Utility, il est possible que vous deviez utiliser les anciennes références pour récupérer les données.