Serveur de temps d'un site - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Au lieu de régler la date et l'heure d'un dispositif manuellement, vous avez la possibilité de sélectionner un serveur de temps. Celui-ci définit la date et l'heure du directeur de site. Il peut se trouver sur votre intranet (par exemple, un serveur/contrôleur de domaine) ou sur Internet (par exemple, l'horloge mère de l'Observatoire naval des États-Unis)

Pour obtenir la liste des horloges mères de la marine américaine, voir le sitehttps://www.usno.navy.mil.

Voir les sections Sélection d’un serveur de temps de site pour l’OAS directeur de site (méthode Windows uniquement).