Vérification du directeur de site défini pour un moteur/serveur - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour que la synchronisation temporelle fonctionne correctement, tous les moteurs/serveurs du site doivent avoir dans l'attribut de directeur de site local le nom du directeur de site correct. Si un moteur/serveur erroné est défini comme directeur de site sur un moteur de réseau, la synchronisation temporelle risque de ne pas fonctionner correctement sur le site Metasys.

Procédure

  1. Connectez-vous au serveur/moteur.
  2. Faites glisser et déposez l'objet de moteur/serveur dans le panneau d'affichage.
  3. Sélectionnez Advanced.
  4. Naviguez jusqu’à la section Site et vérifiez que l’attribut Local Site Director indique le dispositif correct
    Notes :
    • Il est possible de saisir le directeur de site local sous forme d'adresse IP ou de nom d'hôte. Si un nom d’hôte est saisi, ce nom est sensible à la casse (par exemple, NxE-THREE ne correspond pas à nxe-three ).
    • Si le champ Directeur de site est vide ou indique un appareil erroné, cliquez sur Modifier. Modifiez l’entrée Directeur de site et cliquez sur Enregistrer.
  5. Allez à Définition de la méthode de synchronisation temporelle.