Sélection d’un serveur de temps de site pour l’OAS directeur de site (méthode par diffusion groupée uniquement) - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avant de sélectionner un serveur de temps de site pour l’OAS directeur de site, suivez les étapes de la sectionDéfinition du fuseau horaire sur l’OAS directeur de site.

Procédure

  1. Connectez-vous à l’OAS .
  2. Faites glisser et déposez l'objet Site dans le panneau d'affichage.
  3. Cliquez sur Edit.
  4. Dans le champ Site Time Servers de la section Time, cliquez sur le bouton Parcourir (Figure 1).
    Remarque : Laissez le champ Device Time Servers vide. Ne changez pas la valeur de l'attribut Time Sync Period.
    Figure 1. Serveurs de temps de l'objet Site

  5. Dans l’écran qui s’affiche (Figure 2), cliquez sur Add.
    Figure 2. Ajout d'un serveur de temps

  6. Saisissez l'adresse IP du serveur SNTP qui envoie l'heure au directeur de site.
    Remarque :

    Indiquez un nom d'hôte uniquement si un serveur DNS est disponible pour le directeur de site. Laissez le champ Device Time Servers vide.

    Dans le cas d’une synchronisation temporelle par diffusion groupée, si vous ajoutez plusieurs adresses, l’OAS directeur de site n’essaie de contacter que la première.

  7. Cliquez sur OK.
  8. Cliquez sur Enregistrer. Le directeur de site demande à présent la date et l'heure au serveur de temps sélectionné, et les propage à tous les autres moteurs/serveurs du site.
  9. Consultez Configuration de paramètres de synchronisation temporelle par diffusion groupée supplémentaires.