Définition du fuseau horaire sur l’OAS directeur de site - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Procédure

  1. Dans le coin inférieur droit de l’écran de l’écran de l’ordinateur OAS , cliquez sur l’heure. La boîte de dialogue Date and Time Properties s’affiche ( Figure 1). L'apparence de l'écran varie en fonction du système d'exploitation.
    Figure 1. Date et heure sur un directeur de site

  2. Cliquez sur Change date and time settings, puis sur Change time zone. La zone Time Zone Settings s’affiche.
  3. Sélectionnez un fuseau horaire dans la liste déroulante.
  4. Sélectionnez Automatically adjust clock for Daylight Saving Time, le cas échéant.