Définition de la date et de l’heure sur l’OAS directeur de site - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avant de régler manuellement la date et l’heure dans le OAS directeur de site, suivez les étapes de la section Définition du fuseau horaire sur l’OAS directeur de site.

Procédure

  1. Cliquez sur l'horloge dans le coin inférieur droit de l'écran. Cliquez sur Change date and time settings.
  2. Réglez la date et l'heure.
  3. Cliquez sur OK.

    Le fuseau horaire, la date et l'heure du directeur de site sont désormais réglés et se propagent sur tous les autres moteurs/serveurs du site.