OAS en tant que directeur de site - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Définissez d’abord le fuseau horaire, puis la date et l’heure ou sélectionnez un serveur de temps pour le directeur de site.

Reportez-vous aux sections Vérification du directeur de site défini pour un moteur/serveur et Définition de la méthode de synchronisation temporelle avant d’effectuer les étapes ci-dessous.

Notes :
  • Si vous sélectionnez un serveur de temps pour votre directeur de site et que vous réglez l’heure manuellement sur l’ OAS, l’heure manuelle est ignorée à la fin de la période spécifiée par l’attribut Time Sync Period (cette période est, par défaut, de 1 heure).