Définition de la méthode de synchronisation temporelle - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Procédure

  1. Connectez-vous au moteur/serveur directeur de site .
  2. Faites glisser l'objet Site vers le panneau d'affichage.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Sélectionnez Advanced.
  5. Dans la section Heure, sélectionnez la méthode de synchronisation temporelle voulue (Windows ou Multidiffusion) dans la zone déroulante Méthode sync. horaire.
    Figure 1. Champ Time Sync Method

  6. Si vous sélectionnez l'heure Windows, saisissez un serveur de temps pour l'attribut Device Time Servers. Un serveur de temps est nécessaire pour la synchronisation temporelle Windows.
  7. Cliquez sur Save.
    Important :

    Lorsque la méthode de synchronisation temporelle est définie sur Multicast (multidiffusion) et que l’ordinateur OAS est synchronisé avec une source temporelle autre que ce même ordinateur, le serveur de temps de site doit être un serveur de temps SNTP pour autoriser l’ OAS à effectuer la synchronisation temporelle. La synchronisation temporelle a lieu lorsqu’un changement est détecté au niveau de l’horloge locale de l’ordinateur OAS ou de la période de synchronisation temporelle configurée pour le site.

    L'activation de la synchronisation temporelle par multidiffusion termine le service win32time Windows, mais la réactivation de la méthode de synchronisation temporelle Windows ne réactive pas ce service. Si vous définissez la méthode de synchronisation temporelle de nouveau sur Windows, vous devez démarrer manuellement le service win32time ou redémarrer le directeur de site.

    Remarque : Lorsque la méthode de synchronisation temporelle est définie sur Windows, définissez également le serveur de temps Internet dans le système d'exploitation Windows du directeur de site de sorte qu'il corresponde à l'adresse IP spécifiée pour le serveur de temps de site. Dans le Panneau de configuration du directeur de site, recherchez Date et heure. Dans la boîte de dialogue Date et heuree, cliquez sur l’onglet Heure Internet. Cliquez sur Modifier les paramètres, puis saisissez, dans le champ Serveur, la même adresse IP que celle définie pour l’attribut Site Time Server. Cliquez sur OK pour appliquer la modification.
  8. Allez à OAS en tant que directeur de site.