Configuration de paramètres de synchronisation temporelle par diffusion groupée supplémentaires - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En plus de la méthode de synchronisation temporelle par diffusion groupée (Définition de la méthode de synchronisation temporelle), vous devez définir d’autres attributs de diffusion groupée.

Pour configurer des paramètres de synchronisation temporelle par diffusion groupée supplémentaires :

Procédure

  1. Connectez-vous au moteur/serveur directeur de site .
  2. Faites glisser l'objet Site vers le panneau d'affichage.
  3. Cliquez sur Edit.
  4. Sélectionnez Advanced.
  5. Dans la section Time, modifiez les attributs répertoriés dans le Tableau 1 (Figure 1).
    Figure 1. Champs de synchronisation temporelle par diffusion groupée

    Tableau 1. Champs de synchronisation temporelle par diffusion groupée

    Attribut

    Description

    Multicast Group Address

    Indique l'adresse IP utilisée pour la diffusion groupée du message SNTP. Cette adresse permet d'identifier le groupe de périphériques qui doit recevoir le message SNTP. L'adresse RFC-2030 standard définie est 224.0.1.1. Cette adresse peut être configurée de sorte à autoriser une utilisation propre au site.

    Multicast UDP Port

    Indique le port UDP sur lequel la synchronisation temporelle par diffusion groupée effectue l'interrogation et détecte les messages. Le port RFC-2030 standard défini est le port 123. Le port UDP défini ici doit correspondre à celui du serveur de temps pour que l'interrogation puisse avoir lieu.

    Multicast TTL

    Indique la durée de vie (Time-to-Live, TTL) d'un message de diffusion groupée. Cette valeur indique le nombre de sauts autorisés (nombre de routeurs à traverser) avant l'envoi du message. Les routeurs doivent être configurés pour la transmission de messages de diffusion groupée afin qu'ils autorisent la transmission du message de synchronisation temporelle.

    Remarque : Une valeur par défaut de 1 empêche en général le message de diffusion groupée de quitter le sous-réseau IP du directeur de site. La plupart des routeurs diminuent la valeur TTL à l'arrivée d'un paquet et déposent le paquet au lieu de le réacheminer lorsque la valeur TTL atteint 0.

    Multicast Heartbeat Interval

    Indique l'intervalle de temps en minutes avant que l'envoi d'un message de synchronisation temporelle par diffusion groupée, depuis le directeur de site jusqu'aux périphériques participants, ne soit forcé.

  6. Cliquez sur Enregistrer.