Procédure de gestion correcte de l'heure - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour une gestion correcte de l'heure, procédez comme suit :

Procédure

  1. Vérifiez que chaque serveur/moteur de non-supervision du réseau Metasys a défini un directeur de site correct.
  2. Définissez la méthode de synchronisation temporelle du site.
  3. Définissez le fuseau horaire par défaut de l’objet de site pour chaque moteur de réseau disposant du logiciel Metasys version 8.0 ou ultérieure.
  4. Définissez le fuseau horaire, puis la date et l’heure, ou sélectionnez un serveur de temps de site.

    Voir la section OAS en tant que directeur de site.

    Si vous avez un OAS, le fuseau horaire, la date et l’heure sont définis dans le système d’exploitation Windows de l’ordinateur sur lequel réside l’ OAS. Voir la section OAS en tant que directeur de site.

  5. En cas de synchronisation temporelle par multidiffusion uniquement, configurez les attributs de multidiffusion SNTP du site.