Directeur de site OAS avec moteurs réseau - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Sur un site comportant un directeur de site OAS et des moteurs réseau, les étapes de synchronisation suivantes se succèdent :

Procédure

  1. Le directeur de site OAS devient disponible en ligne.
  2. Les moteurs réseau deviennent disponibles en ligne et communiquent avec le directeur de site.
  3. Toutes les 15 secondes, les moteurs réseau contrôlent les conditions en/hors ligne de l’ OAS. Si l’ OAS est hors ligne, les moteurs réseau envoient un message IAmLive toutes les 20 secondes à l’ OAS.
  4. Lorsque l’ OAS reçoit le message IAmLive, il essaye de valider les identifiants de sécurité des moteurs réseau. Si l’heure des moteurs réseau diffère de celle de l’ OAS de cinq minutes ou plus (en tenant compte du fuseau horaire de chaque moteur réseau), la validité des identifiants de sécurité des moteurs réseau est résiliée.
  5. Les moteurs réseau deviennent disponibles en ligne et communiquent avec le directeur de site.
  6. Toutes les 15 secondes, les moteurs réseau contrôlent les conditions en/hors ligne de l’ OAS. Si l’ OAS est hors ligne, les moteurs réseau envoient un message IAmLive toutes les 20 secondes à l’ OAS.
  7. Lorsque le moteur réseau se voit retourner un identifiant non valable, les moteurs réseau demandent l’heure actuelle de l’ OAS et actualisent la leur en conséquence (en prenant en compte leurs fuseaux horaires).
    Remarque : L’heure de l’ OAS et celle des moteurs réseau se synchronisent uniquement s’il existe une différence d’au moins cinq minutes entre l’ OAS et les moteurs réseau. Dans le pire des cas, un moteur réseau pourrait avoir 4 minutes et 59 secondes d’avance sur l’ OAS et un autre moteur réseau pourrait avoir 4 minutes et 59 secondes de retard sur l’ OAS.
  8. Une fois l’heure synchronisée et l’ OAS en ligne, les moteurs réseau envoient des messages IAmLive à l’ OAS toutes les 5 minutes (et non plus toutes les 20 secondes).
    Remarque : Lorsque l’ OAS du directeur de site d’un moteur réseau dans un fuseau horaire est remplacé par un OAS se trouvant dans un autre fuseau horaire, la synchronisation est impactée. Si vous effectuez ce changement en ligne, une étape intermédiaire est nécessaire : définissez le moteur réseau comme son propre directeur de site, patientez plusieurs minutes, puis attribuez au moteur réseau le directeur de site de l’ OAS dans le nouveau fuseau horaire. Cette étape intermédiaire garantit une synchronisation temporelle correcte.