Présentation de la synchronisation temporelle - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Cette section contient un résumé sur la synchronisation temporelle d'un site avec les divers composants du système. Tableau 1 récapitule les sources temporelles de différents éléments du système. Toutes les heures sont en temps universel coordonné (UTC) et tous les dispositifs système prennent en charge l'heure d'été.

Tableau 1. Sources temporelles

Élément

Source temporelle

Données de tendance des moteurs

Moteur

Événements des moteurs

Moteur

Commandes des moteurs

Moteur

Programmations

Moteur

Annotations

Serveur (ADS/ADX/OAS)

Confirmations d’événements

Serveur (ADS/ADX/OAS)