Synchronisation temporelle par multidiffusion - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

La synchronisation temporelle par multidiffusion est la mise en œuvre, par Johnson Controls, du service w32time SNTP en conformité avec la norme RFC-2030 et avec des capacités de multidiffusion. Cette méthode possède les mêmes fonctions que la méthode Windows avec, en plus, une fonction de multidiffusion. Elle propose une synchronisation temporelle Metasys améliorée entre le directeur de site et les appareils de supervision. Un serveur de temps fournit l’heure principale au directeur de site et ce dernier diffuse cette heure à tous les appareils de surveillance sur le réseau Metasys.

Lorsqu’un appareil de supervision s’authentifie d’abord sur le directeur de site, il demande l’heure à ce dernier et règle son heure en fonction de la réponse. Par défaut, le directeur de site diffuse l'heure actuelle à tous les appareils de supervision toutes les 5 minutes. Si l'heure d'un appareil diffère de 1,5 seconde ou plus par rapport à celle du directeur de site, l'appareil ajuste son heure en conséquence. De plus, si l'heure du directeur de site change de plus de 1 à 1,5 seconde, celui-ci envoie un message par multidiffusion à tous les appareils dans les 2 secondes suivant ce changement.

Pour ce type de synchronisation temporelle, tous les routeurs du site doivent prendre en charge le routage IGMP (Internet Group Multicast Protocol) car le message de multidiffusion passe par les routeurs. La synchronisation temporelle SNTP de Johnson Controls réduit la durée de la désynchronisation entre les appareils et le serveur de temps SNTP maître.