La synchronisation temporelle Windows est une mise en œuvre par Microsoft Corporation du service w32time SNTP de Windows. Cette méthode est également appelée synchronisation d'envoi individuel. Pour ce type de synchronisation temporelle, tous les routeurs utilisent le protocole UDP (User Datagram Protocol). Avec la synchronisation temporelle Windows, l'intervalle de temps pendant lequel les périphériques et le serveur de temps maître SNTP sont désynchronisés peut être plus important en raison du décalage et de la convergence.
Si vous utilisez la synchronisation temporelle Windows, vous devez définir un serveur de temps sur le directeur de site à l'aide de l'attribut Device Time Servers.
Remarque : Si vous mettez volontairement en œuvre une modification de l'heure de votre site, en moins de 5 minutes, tous les autres périphériques du site affichent cette nouvelle heure grâce à la synchronisation temporelle Windows.