Introduction à la gestion des fuseaux horaires, de la date et de l'heure - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Le fuseau horaire, la date et l’heure utilisés par tous les appareils connectés à un site Metasys sont synchronisés automatiquement, ce qui évite les erreurs de saisie manuelle et l’imprécision des horloges dans le temps. La gestion de l'heure sur l'ensemble du réseau garantit que les programmations, les tendances, les pistes d'audit, la collecte de données, l'horodatage des alarmes et les autres fonctions requérant une gestion précise de l'heure, utilisent les mêmes fuseaux horaires, dates et heures pour toutes les opérations système.

La synchronisation temporelle s’effectue sur le réseau Metasys lorsqu’un moteur ou un serveur envoie un message IAmLive au directeur de site. Si ce message échoue, le moteur ou le serveur envoie un autre message afin de récupérer l'heure auprès du directeur de site. Une fois l'heure des dispositifs synchronisée, l'envoi d'un deuxième message IAmLive réussit.

Pour une synchronisation temporelle de l’ensemble du réseau, l’OAS désigné comme directeur de site constitue le serveur de temps, car il fournit le fuseau horaire, la date et l’heure à tous les autres moteurs/serveurs du site. Tous les autres dispositifs sont considérés comme des clients, car ils reçoivent le fuseau horaire, la date et l'heure du directeur de site. À partir de la version 8.0, la prise en charge de fuseaux horaires multiples est disponible pour les moteurs réseau mis à niveau. L’OAS désigné comme directeur de site continue d’être le serveur de temps, mais, pour les moteurs réseau à partir de la version 8.0, la synchronisation temporelle a lieu en temps universel coordonné (UTC) et non dans le fuseau horaire du directeur de site. Pour plus d’informations, voir Fuseaux horaires multiples.

Pour définir la date et l'heure du directeur de site (et, par conséquent, de tout le site), vous pouvez définir l'heure manuellement ou sélectionner un serveur de temps pour le directeur de site. Le serveur de temps directeur de site est appelé le serveur de temps de site et doit être une source fiable ne se trouvant pas sur le réseau Metasys. Quelle que soit la méthode employée pour le réglage de la date et de l'heure, vous devez définir le fuseau horaire sur le directeur de site.

Important : Modifiez l'attribut Device Time Servers ou Time Sync Period dans l'objet Site uniquement.
Remarque : Pour garantir que l'heure correcte s'affiche sur l'interface utilisateur du Portail de gestion du site accessible depuis un ordinateur client, appliquez le correctif DST (Daylight Saving Time, heure d'été) le plus récent pour votre système d'exploitation à tous les clients accédant au directeur de site. Le correctif DST le plus récent est disponible auprès de Microsoft Corporation.