Heure d'un objet Device et de la barre d'état de l'interface utilisateur - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

La date, l'heure et le fuseau horaire indiqués dans la barre d'état de l'interface utilisateur du SMP correspondent à la date, à l'heure et au fuseau horaire locaux du périphérique. La date, l'heure et le fuseau horaire de l'objet vers lequel vous naviguez sont les mêmes que ceux-là. Toutefois, il peut parfois y avoir une différence ou un délai entre eux. Ceci est normal.

Pour un moteur réseau de version 8.0 ou ultérieure, la date et l'heure locales affichées dans la fenêtre Focus de l'objet Device sont basées sur le fuseau horaire par défaut configuré pour ce périphérique. Si le moteur se trouve dans un fuseau horaire autre que celui du directeur de site, la date et l'heure actuelles de chacun d'eux peuvent être différentes.

Dans le directeur de site, le fuseau horaire, la date et l’heure de l’objet Device sont définis par l’utilisateur ou par le serveur de temps désigné. Sur un moteur réseau qui n'est pas directeur de site, le fuseau horaire, la date et l'heure de l'objet Device proviennent du directeur de site. L'objet Device transfère alors le fuseau horaire, la date et l'heure à la barre d'état pour qu'elle les affiche. Si le périphérique est occupé, l'actualisation du fuseau horaire, de la date et de l'heure dans la barre d'état peut prendre quelques minutes.