Figure 1 indique un exemple de système avec une configuration courante de gestion des fuseaux horaires, de la date et de l’heure. Cet exemple est représentatif des méthodes de synchronisation temporelle Windows et par multidiffusion.
Le directeur de site est configuré de sorte à recevoir la date et l’heure d’un serveur de temps sur un intranet. La date et l'heure proviennent d'un serveur de temps sur Internet (par exemple, l'horloge atomique de l'Observatoire naval des États-Unis). À l'aide du protocole SNTP (Simple Network Time Protocol), le serveur de temps sur intranet demande l'heure au serveur de temps sur Internet. Le directeur de site demande l'heure au serveur de temps sur intranet. Ensuite, grâce à la synchronisation temporelle automatique du système Metasys et au fuseau horaire configuré manuellement, le directeur de site fournit automatiquement le fuseau horaire, la date et l’heure aux autres moteurs/serveurs du réseau Metasys.