Copie des préférences d'un appareils vers un autre appareil - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Procédure

  1. Accédez à l'appareil source du système Metasys, c’est-à-dire à celui contenant les préférences à copier , utilisez l’option de bureau distant sur le NCT. Le disque dur local de votre ordinateur est automatiquement mappé au
  2. Naviguez jusqu’au répertoire Préférences de cet appareil comme indiqué dans le Tableau 1.
  3. Copiez SystemPreferences.xml (préférences système) ou UserPreferences-IDutilisateur.xml (préférences utilisateur), où IDutilisateur correspond au numéro d’identification de l’utilisateur à l’origine de ces préférence personnalisées.
  4. Collez le fichier sur le bureau de l'ordinateur.
  5. Si vous accédez au dispositif système Metasys à distance, déconnectez-vous.
  6. Accédez à l'appareil cible du système Metasys (sur lequel vous voulez copier les préférences) sous le nom d’utilisateur MetasysSysAgent et naviguez jusqu’au répertoire Préférences de l'appareil comme indiqué au Tableau 1.
  7. Collez le fichier SystemPreferences.xml ou UserPreferences-IDutilisateur.xml que vous avez copié sur le bureau de l’ordinateur à l’étape 4.