Conservation des préférences - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les préférences ne sont pas conservées après une mise à niveau à moins que vous n’effectuez les opérations manuelles permettant d’enregistrer les paramètres avant de vous lancer dans une mise à niveau système.

Procédure

  1. Avant de commencer un processus de mise à niveau , accédez au serveur Metasys qui contient les préférences et les fichiers personnalisés que vous voulez copier (par exemple, pour un moteur réseau, utilisez l’option Remote Desktop disponible dans le NCT. Le disque dur local de votre ordinateur est automatiquement mappé au moteur réseau par la fonction de bureau distant).
  2. Naviguez jusqu’au répertoire Préférences de cet appareil comme indiqué dans le Tableau 1.
  3. Copiez SystemPreferences.xml (préférences système) ou UserPreferences-IDutilisateur.xml (préférences utilisateur), où IDutilisateur correspond au numéro d’identification de l’utilisateur à l’origine de ces préférence personnalisées. Si vous enregistrez des préférences pour plusieurs utilisateurs, veillez à copier tous les fichiers. Copiez également tous les fichiers spéciaux, notamment les fichiers audio personnalisés .wav, depuis l’emplacement indiqué au Tableau 1.
  4. Collez ces fichiers dans un emplacement sûr sur l'ordinateur ou le lecteur réseau, ou stockez-les sur un autre support.
  5. Mettez à niveau votre système en suivant le document Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162) .
  6. Copiez de nouveau les fichiers que vous avez copiés à l’Étape 3 dans l’emplacement approprié comme indiqué au Tableau 1.