Configuration des préférences - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : Pour configurer les préférences d’un utilisateur spécifique, vous devez vous connecter en tant qu’administrateur ou sous le nom de cet utilisateur.

Procédure

  1. Dans le menu Tools de l’interface utilisateur, sélectionnez Configure Preferences. La boîte de dialogue Metasys Preferences s’affiche.
  2. Définissez les préférences conformément à la rubrique Preferences du document Metasys SMP Help (LIT-1201793). Voir la section Utilisation des préférences du système Metasys dans Metasys UI Technical Bulletin (LIT-12012115) pour obtenir des informations sur l'interface utilisateur Metasys.

    Si vous avez spécifié un nom de fichier dans le champ Audio avec un niveau de priorité dans l’onglet Paramètres d'alarme, placez les fichiers audio d’alarme dans le dossier audio du dispositif du système Metasys. Le dossier audio se situe dans le répertoire suivant :

    Pour OAS  :

    C:\Program Files (x86)\JohnsonControls\MetasysIII\UI\audio

    Remarque : Lorsqu’il manque un fichier son dans le dossier, le système Metasys utilise le son du système par défaut pour cette priorité d’alarme.