Préférences utilisateur - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Les préférences utilisateur s’appliquent à un utilisateur système Metasys spécifique. Elles définissent l'affichage des informations dans l'interface utilisateur et n’influent pas sur le fonctionnement du système. Les couleurs et les styles de marqueur de l'affichage d'une tendance sont des exemples de préférences utilisateur. Chaque utilisateur est autorisé à afficher et à modifier ses propres préférences.

Le système attribue automatiquement un nom de fichier de préférences utilisateur numéroté pour chaque utilisateur, appelé UserPreferences-IDUtilisateur.xml, où IDUtilisateur est le numéro d’identification de l’utilisateur. L'utilisation d'un numéro d'identification à la place du nom de l'utilisateur sert deux objectifs. Tout d'abord, cela évite les conflits lorsque le nom de l'utilisateur contient des caractères spéciaux. Deuxièmement, cela permet de renommer l'utilisateur sans rompre le lien avec le fichier de préférences utilisateur.

Pour afficher les numéros d’identification des utilisateurs, ouvrez l’écran Security Administrator et sélectionnez User Preference File Names dans le menu View (cette option n’est disponible que pour l’utilisateur MetasysSysAgent). Les noms des fichiers de préférences utilisateur apparaissent dans le panneau Rôles et utilisateurs (Figure 1) et correspondent aux fichiers du dispositif Metasys dans le répertoire, comme indiqué dans le Tableau 1. Comme illustré dans : Figure 1

Figure 1. Fichiers de préférences utilisateur

La procédure de synchronisation des préférences utilisateur sur un site ou la réutilisation des préférences utilisateur sur un autre site consiste en une procédure manuelle de copier-coller. Utilisez la méthode manuelle pour copier les préférences utilisateur sur d'autres dispositifs du site ou sur d'autres sites. Voir Copie des préférences d'un appareils vers un autre appareil.