Préférences système - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Les préférences système s’appliquent à tous les utilisateurs qui se connectent au site ou au dispositif. Elles affectent les performances et le fonctionnement du système. Tout administrateur Metasys peut configurer les préférences du système. Le paramètre qui définit le fichier audio à utiliser pour une notification d'alarme sonore est un exemple de préférence système. Le SCT prend en charge un sous-ensemble des préférences système. Si le SCT est installé sur un ADS/ADX/OAS, les préférences sont partagées par l’interface utilisateur SMP et le SCT.

Tant que vous n’apportez pas de modifications aux préférences système, les préférences sont lues dans le fichier DefaultSystemPreferences.xml. Une fois des modifications effectuées, un nouveau fichier appelé SystemPreferences.xml est créé (Figure 1). Ces deux fichiers se trouvent dans le répertoire sur le dispositif du système Metasys, comme indiqué dans le Tableau 1. Les paramètres d'alarme nécessitent des fichiers audio. Un fichier audio qui n'existe pas dans l'emplacement des fichiers audio est signalé comme non valide. Il est nécessaire d'ajouter manuellement les nouveaux fichiers audio à l'emplacement des fichiers audio. Le SCT n'utilise pas de fichiers audio.

La synchronisation des préférences système sur un site ou la réutilisation des préférences système sur un autre site consiste en une procédure manuelle de copier-coller. Utilisez la méthode permettant de copier les préférences système sur d’autres dispositifs du site ou d’autres sites. Voir Copie des préférences d'un appareils vers un autre appareil.

Figure 1. Fichiers de préférences système

Comme mis en évidence à la Figure 1 :

  • DefaultSystemPreferences.xml: C’est le fichier des préférences système par défaut. Il est installé dans le cadre de l’installation standard de tous les dispositifs du système Metasys.

  • SystemPreferences.xml: Ce fichier stocke les préférences système configurées. Si vous n'avez pas encore configuré les préférences système, ce fichier n'apparaît pas dans le répertoire.