Site Director - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Le Site Director fournit à tous les utilisateurs un point d’entrée uniforme dans le système et la possibilité d’afficher tous les composants réseau, y compris les informations définies dans l’objet Site. Le Site Director prend en charge des fonctions telles que la connexion des utilisateurs, l’administration des utilisateurs et la synchronisation temporelle.

Sur un site Metasys, un seul OAS est autorisé et cela doit être le Site Director désigné.