Sécurité système pour l’OAS - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Le Security Administration System protège l’accès à l’OAS et exige que les utilisateurs locaux saisissent un ID utilisateur et un mot de passe complexe quand ils se connectent. Pour plus de détails, reportez-vous au document Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) ou à la rubrique Change Password dans le document Metasys SMP Help (LIT-1201793).

L’OAS vous permet aussi de vous connecter en utilisant le service Active Directory® de Microsoft. Pour plus de détails, reportez-vous au document Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528).

Un utilisateur ayant le rôle Administrator peut modifier la base de données de sécurité en ajoutant des utilisateurs, en modifiant les ID et les mots de passe des utilisateurs et en octroyant des droits basés sur les catégories d’objets et des droits d’accès au système.

En tant que Site Director, la fonctionnalité Security Administration System de l’OAS contrôle l’accès à l’ensemble du site. Les droits basés sur les catégories d’objets et les droits d’accès au système assignés affectent les autorisations octroyées à l’utilisateur qui est connecté au Site Director.

La base de données de sécurité peut uniquement être affichée et modifiée dans le système en lige sur le Site Director par un utilisateur ayant le rôle Administrator. Pour plus d’informations sur la sécurité système, y compris la configuration des rôles et des utilisateurs, reportez-vous au document Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528).