Vue d’ensemble du référentiel Trend - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

La base de données du référentiel Trend se trouve sur l’OAS dans la base de données du logiciel SQL Server.

Le programme d’installation place le référentiel Trend sur l’ordinateur sur lequel se trouve le logiciel OAS. L’emplacement de répertoire par défaut est C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL 12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA.

Si vous voulez changer l’emplacement où les bases de données sont chargées, vous devez le faire avant d’installer OAS. Pour plus d’informations, reportez-vous au document Open Application Server (OAS) Installation Instructions (LIT-12013222).

La performance d’OAS se dégrade lorsque le nombre d’échantillons Trend qui arrivent dans le référentiel Trend de l’OAS augmente. En sus, la fréquence des échantillons de tendance à stocker dans le référentiel Trend augmente, en fonction des ressources matérielles utilisées pour l’ordinateur OAS. Vous pouvez optimiser l’espace de stockage requis par le référentiel Trend de l’OAS en utilisant les méthodes suivantes :
  • configurez de plus grands intervalles d’échantillon pour les tendances individuelles ;
  • déterminez quelles tendances stocker à long terme et ne transférez que ces échantillons ;
  • configurez les tendances des objets non-critiques à échantillonner sur des incréments COV (Change-of-Value) importants.

De plus, vous pouvez optimiser la performance de communication réseau pour transférer les échantillons de tendance des moteurs au référentiel OAS en configurant le Transfer Setpoint sur les tendances individuelles pour qu’elles transfèrent leurs échantillons à des intervalles différents de ceux des autres tendances.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Trend Extensions dans le document Metasys SMP Help (LIT-1201793).