Vue d’ensemble du référentiel Audit - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Le référentiel Audit se trouve sur l’OAS dans la base de données du logiciel SQL Server. Le programme d’installation place le référentiel Audit sur l’ordinateur sur lequel se trouve le logiciel OAS.

L’emplacement de répertoire par défaut est C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA. Si vous voulez changer l’emplacement où les bases de données sont chargées, vous devez le faire avant d’installer OAS. Pour plus d’informations, reportez-vous au document Open Application Server (OAS) Installation Instructions (LIT-12013222).

La performance d’OAS se dégrade lorsque le nombre d’exemples d’audit qui arrivent dans le référentiel Audit de l’OAS augmente. En sus, la fréquence des échantillons d’audit à stocker dans le référentiel Audit augmente, en fonction des ressources matérielles utilisées pour l’ordinateur OAS. Vous pouvez optimiser l’espace de stockage requis par le référentiel Audit de l’OAS en spécifiant le niveau d’audit (1 à 4) pour les messages d’audit qui doivent faire l’objet de rapports et être archivés. De plus, vous pouvez optimiser la performance de communication réseau pour le transfert des messages d’audit des périphériques NAE/NCE ou NIE au référentiel dans l’objet Device de chaque NAE/NCE ou NIE. Le niveau d’audit 1 fournit un minimum d’informations. Le niveau d’audit 4 fournit un maximum d’informations. Le niveau d’audit 2 est le réglage par défaut.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Audit Trail du document Metasys® SMP Help (LIT-1201793).