Vue d’ensemble du référentiel Annotation - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Le référentiel Annotation se trouve sur l’OAS dans la base de données du logiciel SQL Server. Le référentiel Annotation contient toutes les annotations facultatives saisies manuellement pour les éléments dans l’arborescence All Items.

Le programme d’installation place le référentiel Event sur le même ordinateur que le logiciel OAS. L’emplacement de répertoire par défaut est C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL 12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA. Si vous voulez changer l’emplacement où les bases de données sont chargées, vous devez le faire avant d’installer OAS. Pour plus d’informations, reportez-vous au document Open Application Server (OAS) Installation Instructions (LIT-12013222).

La performance d’OAS se dégrade au fur et à mesure que les annotations augmentent dans le référentiel Annotation de l’OAS et que la fréquence des échantillons à stocker dans le référentiel Annotation augmente, en fonction des ressources matérielles utilisées pour l’ordinateur OAS. Le référentiel Annotation ne requiert aucune optimisation spéciale car le référentiel ne grandit en taille qu’avec l’augmentation du nombre des annotations.