Vue d’ensemble de l’autorisation des espaces - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Le référentiel Spaces Authorization se trouve dans la base de données du logiciel SQL Server software. L’emplacement du dossier des fichiers de base de données qui conserve les données d’autorisation est sélectionné pendant l’installation du serveur Metasys. Le programme d’installation place le référentiel Event sur le même ordinateur que le logiciel OAS. L’emplacement de répertoire par défaut est C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL 12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA. Si vous voulez changer l’emplacement où les bases de données sont chargées, vous devez le faire avant d’installer OAS. Pour plus d’informations, reportez-vous au document Open Application Server (OAS) Installation Instructions (LIT-12013222).