Référentiels - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Un référentiel assure le stockage à long terme des données historiques. Pour générer et conserver des données historiques dans le référentiel système, vous devez avoir une licence pour la fonctionnalité Historical Data. Sans licence, l’utilisateur du site n’a accès qu’aux données historiques des sept derniers jours et aux données du tampon du moteur en dehors de ces sept jours. Toutes les données qui dépassent la limite du tampon sont irrémédiablement indisponibles pour le système.

Normalement, le Site Director fournit également des référentiels individuels pour les données de tendance, les messages d’événements, les messages d’audit, les annotations, les données de reporting et celles d’autorisation des espaces. Il est cependant possible que les référentiels individuels résident dans la base de données SQL Server.

Le tableau suivant indique les référentiels OAS, la rubrique du document Metasys SMP Help (LIT-1201793) ou du document Metasys UI Help (LIT-12011953) et le nom de fichier correspondant. Les prochaines sections décrivent les référentiels plus en détail et donnent des conseils pour les optimiser.

Tableau 1. Référentiels OAS
Référentiel Voir Nom du fichier de base de données
Trends Trend Extensions in the Metasys SMP Help (LIT-1201793) JCIHistorianDB
Audits Audit Trail in the Metasys SMP Help (LIT-1201793) JCIAuditTrails
Events Alarm and Event Management in the Metasys SMP Help (LIT-1201793) JCIEvents
Annotation
Remarque : L’IU Metasys n’utilise pas cette base de données.
Object Message Annotations in the Metasys SMP Help (LIT-1201793) JCIItemAnnotation
Rapports de l’IU Metasys Reporting: Trend Widget and Custom Trend Viewer in the Metasys UI Help (LIT-12011953) JCIReportingDB
Spaces Authorization User Authorization and Dashboard Manager in the Metasys UI Help (LIT-12011953). SpacesAuthorization
Remarque : Pour activer l’enregistrement des données historiques de tendance, d’audit et d’alarme, vous avez besoin de la licence Historical Data. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Licensing du document Open Application Server (OAS) Installation Instructions (LIT-12013222).