Le serveur OAS (Open Application Server) est un produit du système Metasys® , qui associe des fonctions de serveur et de moteur Metasys au sein d’un même logiciel avec des fonctions supplémentaires en option. En tant que Site Director, le serveur OAS prend en charge 2 périphériques de supervision, 200 périphériques de terrain et 20 000 objets à l’aide d’intégrations BACnet/IP et de bus de terrain distants. Les options logicielles de base de données d’OAS permettent d’archiver les données historiques sous licence grâce à la base de données Microsoft® SQL Server, et de sécuriser la communication avec toute une gamme de moteurs réseau, y compris les moteurs des séries NAE, NCE, SNE et SNC.
OAS est disponible à partir de la version 10.1 de Metasys. Il peut être acheté sous la forme d’une solution logicielle à installer sur une machine virtuelle ou sous la forme d’une solution matérielle et logicielle combinée clé en main. OAS prend en charge l’interface utilisateur Metasys et le portail SMP (Site Management Portal).