Dimensionnement de la file d’attente des messages - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : Le dimensionnement de la file d’attente de messages n’est nécessaire que pour les systèmes qui remplissent les critères exposés dans Considérations sur la taille de file d’attente de messages.

Procédure

  1. Sur l’ordinateur OAS , maintenez enfoncée la touche Windows et appuyez sur R. La boîte de dialogue Exécuter s’affiche.
  2. Saisissez compmgmt.msc dans la ligne Ouvrir et appuyez sur Entrée. La fenêtre Gestion de l’ordinateur s’affiche.
  3. Dans l’arborescence sur la gauche, naviguez jusqu’à l’option Services et applications > Message Queuing > Files d’attente privées.
  4. Cliquez avec le bouton droit sur metasys_trendbacklog et sélectionnez Propriétés. La fenêtre Propriétés de metasys_trendbacklog s’affiche.
  5. Dans le champ de texte en regard de Limiter le stockage des messages à (Ko), saisissez 10 490 000.
  6. Cliquez sur OK.
  7. Si vous avez un OAS  :
    1. Dans l’arborescence sur la gauche, cliquez avec le bouton droit sur Message Queuing et sélectionnez Propriétés. La fenêtre Propriétés de Message Queuing s’affiche.
    2. Sous Limites de stockage, désélectionnez la case Limiter le stockage du message à (Ko).
    3. Cliquez sur OK.
  8. Redémarrez l’ordinateur OAS .
  9. Répétez cette procédure sur tous les autres OAS de votre site.