Définition des options d’alimentation de la carte réseau de l’OAS - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Procédure

  1. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Système et sécurité, Système, puis cliquez sur Gestionnaire des périphériques dans le panneau gauche. Si la fenêtre de contrôle des comptes d’utilisateurs s’affiche, cliquez sur Continuer ou Oui. La fenêtre Gestionnaire de périphériques s’affiche.
  2. Développez l’option Cartes réseau.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la carte réseau, puis sélectionnez Propriétés.
  4. Sélectionnez l’onglet Gestion de l’alimentation. Désélectionnez l’option Autoriser l’ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l’énergie.
  5. Cliquez sur OK.
    Remarque : Si la liste comprend plusieurs cartes réseau, répétez les étapes 3 à 5 pour chaque carte.
  6. Fermez toutes les fenêtres.