Configuration des référentiels OAS - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Pour générer et conserver des données historiques dans le référentiel système, vous devez avoir une licence pour la fonctionnalité Historical Data. Sans cette licence, l’utilisateur du site a uniquement accès aux données du moteur et éventuellement aux données du référentiel créées à une période précédente couverte par une licence.

OAS ne prend pas en charge la configuration de plusieurs serveurs sur un site, de sorte que l’OAS est le Site Director par défaut et fournit les référentiels individuels pour les données de tendance, les messages d’événement, les messages d’audit, les annotations, les rapports et les données relatives à l’autorisation des espaces.
Remarque : Même si l’ordinateur serveur de base de données héberge les référentiels, chaque moteur est configuré pour que les entrées relatives aux référentiels soient acheminées sur l’ordinateur OAS. L’OAS accepte les données en provenance des moteurs, puis écrit les données dans le référentiel sur l’ordinateur serveur de base de données. Un moteur et l’ordinateur serveur de base de donnée ne communiquent jamais directement.
  1. Ouvrez l’objet OAS.
  2. Définissez les objets et les périphériques conformément au Tableau 1.
    Tableau 1. Configuration des référentiels OAS

    État

    Périphérique ou Objet

    Dans ce champ

    Saisissez cette valeur

    L’OAS est à la fois le Site Director et le référentiel OAS

    Sur l’OAS (Site Director)

    Site Director local

    Son nom d’ordinateur

    Référentiels ADS

    Non utilisé - laisser vierge

    Sur un moteur

    Site Director local

    Le nom d’ordinateur du Site Director

    Référentiel ADS

    Le nom d’ordinateur du Site Director