Modification de la temporisation d’Action Queue - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Il est possible que vous deviez modifier ce paramètre si vous téléchargez un grand nombre de vues utilisateur ou de graphiques qui résident sur un sous-réseau autre que le SCT. Dans cette situation, l’Action Queue peut expirer avant la fin du téléchargement. La valeur par défaut pour la temporisation de l’Action Queue est de 30 secondes.

Ce paramètre est géré dans le SCT. Reportez-vous au document Metasys® SCT Help (LIT-12011964) pour les détails sur la modification de ce paramètre.