Annexe : Installation d’un logiciel antivirus - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Suivez les étapes de cette annexe pour installer un logiciel antivirus sur les ordinateurs exécutant le logiciel Metasys. Nous recommandons l’un des logiciels antivirus suivants :

  • Symantec® Endpoint Protection Corporate Edition version 12.0 ou ultérieure ;
  • McAfee® VirusScan® Enterprise version 8.8 avec le correctif 9 ;
Remarque : Windows Defender, fourni par certains systèmes d’exploitation Microsoft, n’est pas pris en charge sur un ordinateur exécutant le logiciel Metasys. Veillez à désactiver Windows Defender avant de mettre le système en ligne.