Vue d’ensemble de la synchronisation temporelle - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Cette section contient un résumé de la synchronisation temporelle d’un site avec les divers composants du système. Tableau 1 récapitule les sources temporelles pour différents éléments du système. Toutes les heures sont en temps universel coordonné (UTC) et tous les périphériques du système prennent en charge l’heure d’été.

Tableau 1. Sources temporelles

Élément

Source temporelle

Données de tendance des moteurs

Moteur

Événements des moteurs

Moteur

Commandes des moteurs

Moteur

Annotations

Serveur (ADS/ADX/ODS/OAS)

Accusés de réception d’événements

Serveur (ADS/ADX/ODS/OAS)