Vérification du Site Director défini pour un moteur/serveur - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour que la synchronisation temporelle fonctionne correctement, tous les moteurs/serveurs du site doivent avoir dans l’attribut Local Site Director le nom correct du Site Director. Si un périphérique erroné est défini comme Site Director sur un moteur/serveur, la synchronisation temporelle risque de ne pas fonctionner correctement sur le site Metasys.

Procédure

  1. Connectez-vous au moteur/serveur.
  2. Faites glisser et déposez l’objet moteur/serveur dans le panneau Display.
  3. Sélectionnez Advanced.
  4. Naviguez jusqu’à la section Site et vérifiez que l’attribut Local Site Director indique le bon périphérique
    Notes :
    • Il est possible de saisir le Local Site Director sous forme d’adresse IP ou de nom d’hôte. Si vous saisissez le nom d’hôte, sachez que ce nom est sensible à la casse (par exemple, NxE-THREE n’est pas la même chose que nxe-three ).
    • Si le champ Site Director est vide ou indique un périphérique erroné, cliquez sur Edit. Modifiez l’entrée Site Director et cliquez sur Save.
  5. Allez à la section Définition de la méthode de synchronisation temporelle.