Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Avant de sélectionner un serveur de temps de site pour l’OAS Site Director, effectuez les étapes de la section Réglage du fuseau horaire OAS du Site Director.
Procédure
- Connectez-vous à OAS .
- Faites glisser et déposez l’objet de site dans le panneau Display.
- Cliquez sur Edit.
-
Dans la section Temps, dans le champ Site Time Servers, cliquez sur le bouton browse (Figure 1).
Remarque : Laissez le champ Device Time Servers vide. Ne changez pas la valeur de l’attribut Time Sync Period.Figure 1. Serveurs de temps de site dans l’objet Site
-
Dans l’écran qui s’affiche (Figure 2), cliquez sur Add.
Figure 2. Ajout d’un serveur de temps de site
-
Saisissez l’adresse IP du serveur SNTP qui envoie l’heure au Site Director.
Remarque :
Indiquez un nom d’hôte uniquement si un serveur DNS est disponible pour le Site Director. Laissez le champ Device Time Servers vide.
Dans le cas d’une synchronisation temporelle Multicast, si vous ajoutez plusieurs adresses, l’OAS Site Director n’essaie de contacter que la première.
- Cliquez sur OK.
- Cliquez sur Save. Le Site Director demande à présent la date et l’heure au serveur de temps sélectionné, et les propage à tous les autres moteurs/serveurs du site.
- Allez à la section Configuration de paramètres de synchronisation temporelle Multicast supplémentaires.